结果:找到"语音识别芯片 按摩仪语音方案",相关内容1000条
- 按摩仪语音识别芯片,打造便捷高效的按摩体验
- 随着语音识别技术的日益成熟,越来越多的领域开始尝试将其应用于实际产品中。按摩仪作为日常生活中常见的放松工具,其智能化升级的需求也日益迫切。因此,将语音识别技术应用于按摩仪中,成为了行业发展的必然趋势。按摩仪语音识别芯片选型使用的芯片型号为NRK3302,NRK3302语音识别芯片是内置(1M)flash,不需要再外挂flash芯片,同时拥有高性能32位RISC内核,主频240MHz,支持硬件浮点运算,所以可以支持起按摩仪的使用。按摩仪语音识别芯片选型——NRK3302的功能1.精准的语音识别,让用户通过简单的语音指令就能控制按摩仪的各种功能。无论是调整按摩力度、改变按摩模式,还是设置按摩时间...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片 语音识别芯片 智能按摩仪 发帖人:九芯电子 发帖时间:2024-05-28 10:17:00
- 离线语音控制麻将机,让你轻松成为麻将高手!
- 嘿,小伙伴们!今天给大家介绍一个超酷的玩意儿!你们有没有遇到过这样的情况呢?刚入门麻将,对规则一头雾水,每次都得翻阅厚厚的规则书。别担心!现在有了雷龙发展的LSYT201B离线语音模块,解决你的烦恼! 这个神奇的小模块可以实现5m离线语音控制!无需联网,随时随地都能使用。只需要简单地说出你要进行的操作,它就会立即响应你的指令。不用再费力去找规则书啦! 作为一个麻将新手,我深深感受到了这个离线语音模块带来的便利。以前总是被复杂的规则搞得头晕眼花,但现在只需要对着麻将机说出“开局”、“摸牌”、“吃碰杠胡”,它就会自动播放相应操作方式。简直是太方便啦! 而且这个离线语音模块的操作非常简单,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音识别方案 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-29 17:51:00
- NRK3301语音识别芯片在智能开关控制器上的应用方案
- 智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。智能照明开关语音方案设计需求:1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。2、灯具控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。3、安全与隐私对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。NRK3301芯片智能开关语音方案设计:智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能开关控制器语音方案 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-29 14:02:00
- NRK3301智能空调语音识别芯片方案
- 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片方案 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
- 单片机NRK3302离线语音识别芯片肩颈按摩仪语音方案
- 目前市场上大部分肩颈按摩仪的使用和运行,都需要使用者通过各种受控键盘、遥控器或按键等方式进行操作。而传统的语音识别加单片机来解决具有识别语音能力的按摩仪方案已经必不可取,因为以前方案是有包含单片机、语音识别主控、识别芯片外挂flash,而现在单片机市场竞争日益激烈和货源短缺的市场行情中,这三个主要元器件的市场价格高,供货不稳定,导致我们的生产变得困难,面临成本高等问题。九芯电子在研发语音识别开发的基础上把按摩仪主控的程序统一嵌入到语音识别的程序中。使用NRK330X系列中的NRK3302芯片,NRK3302语音识别芯片是内置(1M)flash,不需要再外挂flash芯片,同时拥有高性能32位...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 按摩仪语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-16 11:30:00
- 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
- 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 按摩仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
- 智能家居全屋灯具语音识别芯片选型!
- 随着科技的发展和生活质量的提高,对于美好的居家生活,我们有了更多选择。智能产品已然成为一种潮流,各种各样的智能家电进入我们的生活,智能灯也不例外。智能灯具是智能家居中重要组成部分,智能语音灯,更是给生活带来便利和舒适。传统的灯具只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多灯具厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以实现人工智能交互的智能语音灯。智能语音灯是区别于传统的可以用语音控制的灯。再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过芯片可以控制语音指令,来控制灯的状...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-07 11:48:00
- 语音识别芯片在智能晾衣架上的应用
- 对于经常做家务的人来说,洗衣服晾衣服是个体力活。传统的晾衣架要么是固定的高度,挂衣服拿衣服非常不方便,即便是升降的晾衣架,也要人手动操作,无疑增加了主妇的工作量。而语音控制的智能升降晾衣架完全解决了这一问题,通过智能化的操作方式,让你可以很轻松的晾衣服、取衣服,不需要花费大量的时间在上面,并且提供的烘干功能,可以帮助你在阴天晾晒衣服,非常的方便省心。那么智能升降晾衣架为什么可以语音控制呢?很多晾衣架厂家都在晾衣机内置入强大的NRK220X离线智能语音芯片,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的晾衣架无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备,只需要依靠简单的语音指令,就能轻松操控晾衣机,彻底解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-25 17:12:00
- 语音识别芯片在香薰机上的应用!
- 冬季供暖后室内空气通常会变得干燥,在这个环境下,部分人可能会出现嘴唇干裂、咽干声嘶,口苦干咳,肌肤干燥,鼻出血等“暖气燥”症状,香薰机利用多种方式将水和纯植物精油雾化,使居室保持较高的湿度,并产生一定数量的天然负氧离子,净化空气,同时达到芳疗的效果。随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的智能产品方便了人类生活。香薰是一种时尚、一种文化、是追求高品味生活人群的一种精神寄托方式。香薰机是一款使空气充满香味的器具,而目前市场上多数的香薰机的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便。传统的香薰机只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-29 16:50:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
返回